ニュース

当社のニュースリリースや製品情報および公開情報を掲載しています。
掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

リリース年
カテゴリー
ニュースカテゴリー
2018年11月13日
高性能・低消費電力・低コストが特長の開発プラットフォーム「FFSA™」のラインアップに 130nmのプロセスを追加
2018年11月06日
「Embedded Technology 2018(組込み総合技術展)」への出展について
2018年10月31日
カーオーディオ向け4ch高効率リニアパワーアンプのサンプル出荷開始について
2018年10月30日
Bluetooth® 5対応ICに車載向け製品をラインアップ
2018年10月03日
高速信号ラインの静電気放電に対する保護性能を向上したTVSダイオード: DF2B5M5SL、DF2B6M5SL、DF2S5M5SL、DF2S6M5SL
2018年09月28日
LCDバックライトの昇圧回路に適した小型・低順電圧のショットキバリアダイオード: CLS10F40
2018年09月27日
機器の小型化に貢献する低背・小型5pin SO6パッケージIPM駆動用フォトカプラ: TLP2304
2018年09月26日
電流リミッタ検出フラグ出力機能を内蔵したDCブラシ付きモータドライバICの量産開始について
2018年09月26日
EMIノイズ低減により自由度の高い設計を可能にする600 V系MOSFET π-MOSIXシリーズのラインアップ展開: TK1K0A60F、TK1K7A60F、TK2K2A60F、TK4K1A60F
2018年09月25日
電源サージに強いカーオーディオ用パワーIC新製品の発売について
2018年09月07日
600mの長距離通信とモジュールの小型化を両立したBluetooth® low energy SoCを開発
2018年09月06日
高精細マイクロステップ対応モータドライバICの量産開始について
2018年08月30日
高解像度パネルに対応した車載向け映像処理ICの量産開始について
2018年08月30日
IoT機器・ウェアラブル端末の長時間動作と安定動作を可能とする小型面実装LDOレギュレータ: TCR3UMシリーズ
2018年08月28日
SASインタフェースで記憶容量14TBを達成したニアラインHDDのサンプル出荷開始について
2018年08月20日
電源の高効率化に貢献する新世代スーパージャンクション パワーMOSFET「DTMOS Ⅵシリーズ」の発売について
2018年07月31日
両面放熱により放熱性能を向上した新パッケージを採用、車載用40V耐圧NチャネルパワーMOSFETの発売について
2018年07月31日
記憶容量14TBのNAS向け3.5型HDDのサンプル出荷開始について
2018年07月30日
低消費電力・高機能な民生・産業機器向けArm® Cortex®-M3コアマイコンの量産開始について
2018年07月30日
低オン抵抗・高オン電流定格を実現し使いやすくしたDIP4パッケージの大電流フォトリレー発売について