スイッチ動作させるのにどのくらい入力電流を流せば良いのでしょうか?

出力側動作を行うために出力のMOSFETの状態を反転させる入力電流IFのしきい値電流を「トリガーLED電流IFT」と定義しています。使用時には、駆動するLED電流の設定を技術資料に記載のIFT(max)」以上の値にする必要があります。当社製品ではIFT(max)は5mA以下でラインアップされています。またこのIFTは経年変化分、使用温度範囲の中での変化分もありますので、その変動係数も配慮する必要があります。
詳しくは当社アプリケーションノート「Photorelay Specifications」5.項 設計時注意点 の章を参照ください。

別ウインドウにて開きます