スイッチング電源回路ライブラリー

利便性に優れたパワーMOSFET選定ツール
電源仕様を入力するだけのシンプルなインターフェース

スイッチング電源回路ライブラリー(以下、本ライブラリー)は実際の要件に基づいた電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

本ライブラリーは要件に合ったトポロジーを選択後、必要であればパワーMOSFETや回路定数を変更可能です。本ライブラリーで提供されるトポロジーには実際の電源制御ICから必要な機能だけを抽出した簡易制御回路が適用されているため、ユーザー設計環境下でのシミュレーション時間を短縮し、パワーMOSFETを選定する際の事前検証時間を節約できます。

特長

*LTspice はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。

*その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

機能紹介・操作方法

別ウインドウにて開きます