無需專用軟體的線上電路模擬器

・可線上選擇用於交換式電源中MOSFET的模擬工具
・選擇電路架構後,只需設定電源參數,即可使用推薦的MOSFET進行驗證
・可變更被動元件的參數

您需要先登入再使用電路模擬器。

The Online Simulator eliminates the need for special software.

介紹

交換式電源的效率因所使用的MOSFET和外部元件參數的不同有很大的差異。為了驗證效能並選擇適合的MOSFET ,設計電路前通常會進行模擬。

在一般的情況下,進行模擬需要建構環境、建立/設計模擬電路、取得元件模型以及進行各種設定。這些都需要時間去做準備。

線上電路模擬器是一種在電源應用上選擇MOSFET的新工具,可節省時間、精力和資源。可線上模擬,亦可即時檢查模擬的結果。

工具免費,我們誠摯邀請您充分使用。

有關在線電路模擬器使用和功能的更多資訊,請參閱以下內容。
查閱模擬器介紹及操作影片 

 

特點 1 :簡化需要輸入的參數規格

電路模擬需選擇電路架構,設定電源規格。電路架構從提供的基本拓撲結構中做選擇。此外,還可以使用輸入框和捲軸為電源規格設定輸入/輸出電壓等四個項目。根據設定值,建議MOSFET的範圍自動縮小,這樣就可以參考Drain-Source導通電阻( R DS(ON) )等值,輕鬆選擇符合目標規格的MOSFET 。

Figure 1: Topology Selection
圖1 :拓樸選擇
Figure 2: Power supply specification settings and MOSFET list
圖2 :電源規格設定與MOSFET清單
Figure 3: Search window
圖3 :搜尋視窗

如果清單中沒有您需要的MOSFET ,則可透過設定搜尋視窗中的產品名稱和Drain-Source電壓( V DSS )等條件進行搜尋。搜尋視窗會顯示Drain電流( I D )、Drain-Source導通電阻( R DS(ON) )等資料以及產生資訊。透過對資料進行排序,就能找到符合要求的MOSFET 。

特點 2 :選擇模擬方式

Figure 4: Select Simulation Setting
圖4 :選擇模擬設定

執行模擬時,可選擇“快速模式 ”或“精確模式” 。

若要快速得到粗略模擬結果,請使用快速模式。使用精確模式時雖然模擬進行的時間會較長,但可以得到較詳細的結果和波形。

查閱特點2的相關影片

特點 3 :功能豐富的圖表

Figure 5: Graphical representation of simulation results
圖5 :模擬結果範例圖

模擬結果顯示為穩定狀態下的波形圖,而不是模擬開始時的瞬態波形圖。可以開啟多個圖形視窗,透過選擇要在每個視窗中顯示的波形和調整圖形範圍來確認模擬結果。此外,更改MOSFET或電路參數後的模擬結果也可加入開啟的圖形視窗中進行比較。使用者還可以將模擬結果儲存為CSV檔案。

查閱特點3的相關影片

您需要先登入再使用電路模擬器。

相關信息

PFC Circuit Design with the Online Simulator Interleaved PFC Circuit Configuration and Key Design Considerations
Learn how PFC topologies and conduction modes affect circuit characteristics. Using an Interleaved PFC example, this article explains how to verify waveforms, efficiency, and losses with the Online Circuit Simulator and highlights key design considerations.
Member Resources / Design & Development
開啟新視窗