※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
・スイッチング電源回路に使用するMOSFETの選定をWeb上で実施可能なシミュレーションツール
・トポロジー選択後に電源仕様を設定するだけで推奨MOSFETの回路モデルでの検証が可能
・受動部品の回路定数が変更可能
シミュレーションの実施には、ログインが必要となります。
スイッチング電源回路は、使用するMOSFETの性能や周辺部品の回路定数によって電力変換効率が大きく変わります。
そのため、電源回路を設計する際には、適切なMOSFETを選定するためにシミュレーションで事前検証することが多くなっています。
従来のシミュレーションでは、環境の構築やシミュレーション回路の作成、素子モデルの入手、各種設定などが必要であり、これらの作業である程度の時間を費やしてしまいます。
「オンラインシミュレーター」は、その時間と手間を省くことができる、新しい電源回路用MOSFET選定ツールです。Web上でシミュレーションを実行し、その結果をリアルタイムで確認することができます。
また、本ツールは無償なので気軽にお試しいただけます。
「オンラインシミュレーター」の機能や使い方については、以下をご参照ください。
シミュレーターの紹介・操作動画を見る
回路選択に必要な手順は、トポロジーの選択と電源仕様の設定です。トポロジーは、用意された基本的なトポロジーから選択します。また、電源仕様は入出力電圧など4項目を入力ボックスやスライドバーを用いて設定できるようになっています。設定に合わせて、推奨するMOSFETが自動で絞り込まれるので、ドレイン・ソース間オン抵抗 (RDS (ON) ) などの値を参考に、目的に合ったMOSFETを選択することができます。
使用したいMOSFETが一覧に表示されていない場合は、検索画面から製品名やドレイン・ソース間電圧 (VDSS) などを指定して検索することができます。検索画面では、ドレイン電流 (ID) やドレイン・ソース間オン抵抗 (RDS (ON) ) などの特性値や世代情報などが表示されるので、任意の項目で並び替えることで、目的のMOSFETを探すことができます。
シミュレーションの実行では、Fast modeと、Accurate modeのどちらかを選択します。手早く動作の概要を確認したい場合は、Fast modeをご使用ください。シミュレーションの実行時間は多少長くなりますが、効率や波形を詳細に確認したい場合は、Accurate modeをご使用ください。
シミュレーションのモード選択の概要動画を見る
シミュレーション結果は波形グラフで表示されます。波形はシミュレーション開始の過渡状態ではなく、定常状態を表示しています。グラフ画面は複数表示することができるので、画面ごとに表示する波形を選択したり、グラフのレンジを変更したりすることもできます。また、MOSFETや回路定数を変更してシミュレーションを実行する際に、表示中のグラフに重ねて結果を出力することもできます。必要に応じて、シミュレーション結果をCSVファイルで保存することもできます。
機能豊富なグラフ表示の概要動画を見る
シミュレーションの実施には、ログインが必要となります。