クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
NPN BRTを使用した基本的なスイッチ回路を図-1に示します。
NPN BRTはオン時に飽和領域で使用することにより、外部抵抗RLとコレクター電流ICによりコレクターの電圧が降下しGNDレベルになります。ただし実際には、コレクターとGND (エミッター) 間にはVCE(sat)と言われる電圧があります。この電圧はベース電流IBを増加させることにより低減できます。
(図-1でオン時のC-E間電圧 (VCE(sat)) はVCE(sat) << VCCですので、IC = VCC / RL とほぼ固定値となります。従って、IBを増加させることは hFE (= IC / IB) を低下させることになります。このことはトランジスターがより深い飽和状態へ移行し、VCE(sat)が低下することを意味します。)
通常ベースには限られた電圧しか印加できないと思います。規定のベース電圧で多くのベース電流Ibを流す方法を検討します。
内部ベース電流Ibは下式になります。
Ib = IB – IR2 = ( VI – Vbe ) / R1 – Vbe / R2
VIは入力電圧、Vbeは内部ベース・エミッター間電圧で約0.7Vと固定値で考えます。
(図-3に BRTで使用しているトランジスターとほぼ同等な汎用トランジスター 2SC2712のVBE(sat) – ICカーブを示します。これを見るとBRTを使用する範囲でVBEの偏移幅は数百mVです。これは入力の電圧レベルに対して無視できる値です)
Ibの式から、Ibを多く流せるBRTの条件としては、以下の2点になります
1) R1が小さい
2) R2が大きい
抵抗比率(R1 / R2)の小さい製品と言うことではなくR1の値の小さな製品を選択する必要があります。これらの製品を選択することにより同一の入力電圧 VIでより多くのベース電流を流し込むことが可能になります。
ただし、これらの対応により消費電力が増加、飽和が深くなるのでスイッチングスピードが低下するなどの弊害があります。また、飽和電圧は図-4に示すように温度に対して正の依存性があります。
これらを考慮の上、最適な設計を行ってください。