Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

UVLO機能とは何なのでしょうか?

UVLOとはUnder Voltage Lock Outの略名で低電圧誤動作防止機能のことです。動作中に電源電圧が低下し、UVLO検出電圧を下回った際に内部回路を準スタンバイ状態にして誤動作を防止します。電源電圧が上昇しUVLO解除電圧を上回るとUVLOは解除され動作を再開します。
IGBTなどのパワー素子を動作させる場合、制御されるパワー素子のゲート電圧が低下すると導通損が大きくなり、損失増加や素子破壊が生じる恐れがあります。そのパワー素子をプリドライブするゲート駆動用ICカプラでは、それを抑える目的でUVLO機能を取り込むことがあります。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。