Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

オープンコレクタ出力型とトーテムポール出力型では何が違うのですか?また使用する場合に気を付けることは何ですか?

トーテムポール出力はVCCとGND間に2つのトランジスタを組み合わせた出力回路を持ちます。出力にプルアップ抵抗をつけなくてもハイまたはローレベルが確定します。吸い込み(シンク sink)と吐き出し(ソース source)の両方が可能です。一方オープンコレクタ出力はトランジスタのコレクタが出力に直接でているもので、これはプルアップ抵抗をつなげないとハイまたはローの動作ができません。オープンコレクタ出力は吸い込み(シンク sink)だけになります。

トーテムポール出力(例 TLP2345)

トーテムポール出力
(例 TLP2345)

オープンコレクタ出力(例 TLP2362)

オープンコレクタ出力
(例 TLP2362)

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。