Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

光伝送の特長は?

まず銅電線と比較して長距離伝送の可能なこと、があります。シングルモードの石英光ファイバとの組み合わせで中継なしで数十kmの延長も可能です。

次に、ノイズに強いこと、が挙げられます。通常、送りたい信号以外の不要な信号を「ノイズ」と呼びますが、一般の電線で信号を送る場合、世の中に数多く存在する電気機器等からの干渉があり、「ノイズ」の原因となりますが、光信号は電気とはまったく方式が異なるため、お互いの干渉がありません。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。