Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

光伝送とは?

映像や音声、制御などの電気信号は銅でできた電線を通して伝送するのが一般的ですが、これを光の信号に変換して伝送し、受けた側でまた元の電気信号に戻して運用する仕組みを通常「光伝送」、「光通信」などといいます。

光の信号は光ファイバを通して伝送します。電気から光にすることを「E/O変換」、光から電気に戻すことを「O/E変換」といいます。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。