クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
SiC (シリコンカーバイド) SBDの順電圧の温度毎のIF-VFカーブ例を図1に示します。
IFが小さい領域では通常のSi(図2)と同様に、高温になるに従い(同じ電流で)順電圧(VF)が下がっていますが、大きい領域では(同じ順電圧で)順電流(IF)が下がっています。
この変化は半導体の抵抗成分が熱により変化することから生じます。
要因としては①格子振動による電子の拡散、②ドナー電子の伝導帯への励起の2つの影響が大きいためです。
SiCなどのワイドバンドギャップ半導体は結合力が強く格子振動の影響がSiに比較して大きくなります。またバンドギャップが大きいことからドナーがSiに比較して励起しにくくなります。このようなことから図のような特性を示すと考えられます。この現象はSiダイオードでも定格電流を超えた高い電流レベルで生じます。
このためダイオードの並列接続を行った場合、Siダイオードでは熱暴走する可能性があります。SiC SBDでは通電電流に注意して設計することにより、比較的容易に並列接続を構成できます。