クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
片方向(Unidirection)と双方向(Bidirection)のTVSダイオードの静特性イメージを以下に示します。
片方向のTVSダイオードは、通常のツェナーダイオードと同様に、逆バイアス状態で使用されます。図に示すように、被保護回路の通常動作時TVSダイオードは逆バイアスとなっており、被保護ラインに印加できる信号は0~VRWMまでの範囲で使用可能です。ESDパルス侵入時のESDを吸収する領域はこの範囲を超える正・負両方になります。
従って被保護ラインに印加される正常信号が正のみの場合、片方向TVSダイオードを使用することにより正・負 両極のESDに対応可能です。
被保護ラインに印加される正常信号が正・負両方にまたがる場合、双方向TVSダイオードをご使用ください。