クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
「ESD保護素子を入れているが、後段IC(被保護素子)がESDで破壊される」との事ですが、ESD保護素子の保護性能が合致していない可能性があります。特に後段の被保護素子のESD耐量が低い場合には特に注意が必要です。
静電気の放電電圧は数百V~数万Vの電圧があります。従って、この電圧に対してオンしないことはありません。
ここで考えなければならないのは、被保護素子を劣化または破壊しない電圧で保護素子がオンするか?という事になります。
オンする電圧として代表的なものはツェナー電圧や逆降伏電圧ですが、この電圧は逆バイアスを印加したときに数mAの微小電流が流れるときの電圧を示します。ESDなどでオンする場合、A(アンペア)オーダーの電流が流れることを想定する必要があります。この電圧の定義として、クランプ電圧があります。
図はESDを印加したときの被保護素子端での電圧の時間変化になります。
2つの異なる製品、クランプ電圧24.2VのDF2S23P2CTCと7VのDF2S6P2CTCの結果です。20ns以降でクランプ電圧にほぼ相当する電圧を示しています。
高周波製品などでは20V程度の電圧で劣化や破壊が生じる場合があります。
このため、守るべき対象に合わせたクランプ電圧を持つESD保護用ダイオードを選択する必要があります。