クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
バイポーラートランジスターはダイオードを2個接続した構造となっています (図-1) 。このため、ダイオードとして機能させることは可能です。但し、ダイオードでの使用を意図して設計されていないため、電流定格などで問題が生じることがあります。例えば、トランジスターでは一般的な使用法ではコレクター電流に対しベース電流は1/10以下で使用されると想定しています。このため、ベース周辺の設計ではこれに合わせた設計(内部配線やボンディングワイヤなど)がされており、電流定格もこれに合わせています(表-1)。また、ベースからエミッター、ベースからコレクターへの2つのダイオードは回路図的には同じダイオードに見えますが、トランジスターの構成としてエミッターとコレクターの濃度は大きく異なっており(例えばnpnトランジスターではnc << ne)ダイオードの特性も大きく異なります。
トランジスターの温度補償回路などで、同じトランジスターをダイオードとして使用する例がありますが、データシートの定格を外れない範囲でご使用ください。また一般的な用途に対しては専用ダイオードをご使用ください。