クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
一般的なSiC MOSFETのボディーダイオードは、SiC pn接合ダイオードです。このpn接合ダイオードの逆回復時間(trr)は、通常のSi pn接合ダイオードよりも高速です。
当社の第3世代 SiC MOSFETは、図1に示す等価回路のようにSiC MOSFETのドレイン・ソース間にSiC ショットキーバリアダイオード(SBD)を内蔵することによって、SBDを外部接続した場合に対して、ワイヤや基板配線によるインダクタンスを低減し、高周波スイッチングで生じる損失やノイズの低減に適したデバイスとなっています。また、SBDを内蔵していないSiC MOSFETに比べて順方向電圧 (VF) が小さく、図2に示すように導通損失の低減ができます。
SBDを内蔵することは信頼性の改善にも効果があります。上記のように当社のSiC MOSFETは、SiC SBDを内蔵することでボディーダイオード(pn接合ダイオード)に通電しにくい設計となっており、長期動作時の結晶欠陥発生などによるpn接合ダイオードの順方向電圧(VF)やSiC MOSFETのしきい値電圧(Vth)やオン抵抗(RDS(ON))などの特性が変動するリスクを低減しています。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。