Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

LED電流、出力電流、出力電圧などが、絶対最大定格で規定されている数値を短時間超えるような使い方をしても大丈夫でしょうか?

絶対最大定格は一瞬たりとも超えてはならない値ですので、これを超える状態は避けなければなりません。なお、例えば入力順電流についてパルス条件での絶対最大定格も規定している製品もあります。いずれも各特性が同時に絶対最大定格以下に収まるように回路設計を行う必要があります。
 

例:トランジスタ出力フォトカプラ TLP185(SE の場合

絶対最大定格

注1:パルス幅≦100㎲,f=100㎐

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。