クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
トライアックカプラーをメイントライアックのトリガー素子として使用する時、メイントライアックがONするまでの間負荷電流がトライアックカプラーに直接流れます。ゼロクロス品を使用する場合はON時の電圧が低く抑えられますので、電流制限抵抗RTは挿入しなくても構いません。非ゼロクロス品を使用する時は大きな電流が流れるため、パルスオン電流(ITPまたはIONP)として定義し最大定格に規定されている値(一例として2A)を超えない設計が必要です。一般的には定格の半分程度の電流に抑えることを推奨していますので、100V系AC電源であれば100Ω 、200V系AC電源であれば200Ωを推奨しています。
RTの設計法は当社アプリケーションノート「トライアックカプラーの基本特性と応用設計」9.5項 にも記載しています。