オンライン回路シミュレーター使用に関する約款

オンライン回路シミュレーターを利用される前に以下の約款を良くお読み頂き、同意される場合のみオンライン回路シミュレーターの各機能をご利用下さい。

本規約は、お客様と東芝デバイス&ストレージ株式会社(以下「当社」といいます)との間で、オンライン回路シミュレーター上で表示・提供される当社半導体製品を搭載した機器を設計する際に参考となる情報(以下「本データ」といいます)の使用に関する条件を定めるものです。お客様は本規約を遵守しなければなりません。

第1条 定義

  1. 「本ウェブサイト」とは、当社が管理運営する東芝半導体&ストレージ製品ウェブサイト (https://toshiba.semicon-storage.com/)をいいます。
  2. 「本データ」とは、本ウェブサイト内オンライン回路シミュレーターで表示・提供する、回路情報、シミュレーション結果など全ての情報をいいます。

第2条 禁止事項

  1. お客様の禁止事項は、以下の通りです。
  2. 本データは、機器設計の参考データとして使用されることを意図しています。信頼性検証など、それ以外の目的には使用しないでください。
  3. 本データを販売、譲渡、貸与等しないでください。
  4. 本データは、高低温・多湿・強電磁界などの対環境評価には使用できません。
  5. 本データを、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用しないでください。

第3条 保証制限等

  1. 本データは、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
  2. 本データは参考用のデータです。当社は、データおよび情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。
  3. 半導体素子は誤作動したり故障したりすることがあります。本データを参考に機器設計を行う場合は、誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。また、使用されている半導体素子に関する最新の情報(半導体信頼性ハンドブック、仕様書、データシート、アプリケーションノートなど)をご確認の上、これに従ってください。
  4. 本データを参考に機器設計を行う場合は、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断して下さい。当社は、適用可否に対する責任は負いません。
  5. 本データは、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
  6. 当社は、本データに関して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をせず、また当社は、本データに関する一切の損害(間接損害、結果的損害、特別損害、付随的損害、逸失利益、機会損失、休業損、データ喪失等を含むがこれに限らない。)につき一切の責任を負いません。

第4条 契約期間

「同意する」ボタンを押すことをもって、お客様は本約款に同意したものとみなされます。本約款は予告なしに変更される場合があります。当社は、理由の如何を問わずいつでも本約款を解除することができます。本約款が解除された場合は、お客様は本データを破棄しなければなりません。さらに当社が要求した場合には、お客様は破棄したことを証する書面を当社に提出しなければなりません。

第5条 輸出管理

お客様は本データを、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用してはなりません。また、お客様は「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守しなければなりません。 

第6条 準拠法

本規約の準拠法は日本法とします。

第7条 管轄裁判所

本データに関する全ての紛争については、別段の定めがない限り東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とし ます。