ツェナーダイオードの使い方を教えてください

ツェナーダイオードの特性を示した図です。
  1. 定電圧ダイオードとしての使い方
    ダイオードに流れるツェナー電流が変化してもツェナーダイオード両端のツェナー電圧が変化しない特性を利用し、定電圧デバイスとして使用します。
  2. 電圧検出デバイスとしての使い方
    規定のツェナー電圧を超えるとツェナー電流Izが流れる現象を利用します。
    この電流を何かで検出すれば電圧検出デバイスとして使えます。
  3. 1と2の全ての領域を使用し電圧クリップデバイスとして使用します。
    静電気など異常ノイズをクリップする場合有効です。