クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
小信号レベル(~100mA)のスイッチング(一種の整流)に適したダイオードです。ACラインの整流(交流から直流)には整流ダイオードがあります。ダイオードに印加される電圧も数10V以下と低く、小型、面実装品が主流となっています。
スイッチングダイオードはpn接合ダイオードの1つで小信号ダイオードとも呼ばれます。pn接合ダイオードの用途として整流があります。この用途に使用される電力用整流ダイオードは耐圧が高く(200V~1000V)、定格電流が大きい(0.5A~)必要があります。これに対し、スイッチングダイオードはロジックを含む信号系で使用されることを意図して設計されており、耐圧は80V~200Vで、電流定格も0.15~0.5Aと低くなっています。このためジャンクション面積を小さくすることが可能で、低容量で短い逆回復時間*を実現しています。
このダイオードはあらゆる電子機器でスイッチ・過渡電圧サプレッサ・ダイオードロジック・電圧クランプ・電圧検出などの用途で使用されます。
スイッチングダイオードを含むダイオードの東芝の分類を図-1に示します。
* 逆回復時間を保証していない製品があります
製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。