クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ダイオードにはたくさんの種類がありますが、構造によりpn接合ダイオードとショットキーバリアダイオード(SBD)として知られる金属・半導体接合ダイオードに分けられます。東芝では以下のように分類しています。
pn接合ダイオードは順方向を主に使用する整流ダイオードやスイッチングダイオードと逆方向の降伏電圧(ブレークダウン電圧)を使用するツェナーダイオード(定電圧ダイオード)やESD保護用ダイオード(TVSダイオード)に分けられます。
また用途によって特性の合わせこみがされており、整流ダイオードの逆回復時間を短縮するために逆回復電荷を小さくしたファストリカバリーダイオード(FRD)、ダイオードオフ時の空乏層による容量が逆バイアス電圧により変化することを利用した可変容量ダイオード、pn接合のp層とn層の間に不純物を含まないI層(イントリンシック層 / 真性半導体層)を挟み空乏層幅を広げることにより低容量を実現した高周波スイッチ用ダイオード(PINダイオード)などがあります。
ショットキーバリアダイオードは順方向電圧(VF)が低く、ユニポーラーデバイスであることから逆回復電荷が原理的に無いという特長があります。
製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。