クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ノイズ(リップル等)が重畳された入力電圧 VIN がLDOに入力される場合、リップル圧縮度 R.R. が大きいLDOを使用することが有効です。
R.R.とは 、VIN に重畳したリップルをLDOがノイズフィルターの役目をして、リップルをどれだけ小さくして出力できるかを示す性能指数です。
R.Rはノイズに非常に敏感なアナログ回路等にLDOを使用するときの、目安の性能指数となります。 LDOの前段にDC/DCコンバーターが接続されているような場合には、R.R. の大きい製品ほど、ノイズを除去する効果が大きく、CMOSセンサーや高精度のアナログ回路に適したLDOと言えます。リップル圧縮度は(1)式で求められます。
R.R.には周波数特性があり、リップルの周波数が高くなるとR.R.は小さくなります。
図2の特性では、200Hzでリップルを約1/30000まで除去できるのに対して、100000Hzでは、約1/800までしかリップルを除去できなくなります。
R.R.は、リップル除去率、リップルリジェクションおよび電源電圧変動除去比(PSRR、SVRR)とも呼ばれることもあります。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。