クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
負荷のICの動作モードが切り替わり、ICの消費電流が急激に増加したときに、LDOの出力電圧は瞬間的に低下します。このとき、LDOは VOUT を正常な電圧に戻そうと、フィードバック動作を行います。しかし、応答速度の遅いLDOでは回復までの時間が掛かるため、負荷のICの入力電圧の下限値を超えてしまい誤動作する可能性があります。
このような場合、負荷過渡応答特性が優れたLDOを使用することにより、VOUT の低下抑制と速い回復時間が実現でき、ICの誤動作を回避することができます。
また、VOUT の低下抑制には、出力コンデンサーの容量を増加することでも実現できます。ただし、容量増加によりオン直後の VOUT の立ち上がり特性、発振および突入電流(インラッシュカレント)等に注意する必要があります。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。