クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
差動アンプを使う大きな理由は、ノイズの除去に有利なためです。
ノイズには一般的なノイズ(ディファレンシャルノイズ)と同相ノイズ(コモンモードノイズ)があります。差動アンプは2つの入力の差分を増幅するため、差動入力端子(非反転入力VIN(+)と反転入力VIN(-))に同じノイズが印加されるコモンモードノイズは簡単に減衰させることができます。
コモンモードノイズの発生原因は大きく2つが考えられます。
①配線やケーブルなどに電磁誘導などでノイズが発生し、信号源のグランドと回路のグランド間に異なる電位(ノイズ)が生じる
②回路のグランドに別回路の電流が流れることにより電位(ノイズ)が発生する。
VOUT = AV[{VIN(+) + Vnoise} - {VIN(-) + Vnoise}]
= AV{VIN(+) - VIN(-)}
上記①②のいずれも回路の基準点であるグランドがノイズで揺らいでおり、通常のフィルターなどでこのノイズを除去することは困難です。この同相ノイズを除去する手段の一つとして差動アンプが使われます。オペアンプはこの差動アンプを主要回路として構成されており、図-1に示す記号で表されます。入力はVIN(+)とVIN(-)の2つで、この入力間の電位差にアンプの利得AVをかけたものが出力されます。
VOUT = AV{VIN(+) - VIN(-)}
このように、オペアンプ入力段に重畳されているコモンモードノイズは除去されます。ただし、オペアンプのGNDや電源にノイズが重畳されていると、このノイズが出力に重畳されます。
ここで図-2(b)に示すように差動アンプの入力端子に同相ノイズVnoiseが重畳されているとすると
VIN(+)‘ = VIN(+) + Vnoise
VIN(-)‘ = VIN(-) + Vnoise
出力は下記に示すように同相ノイズが除去されることが分かります。
VOUT = AV x [ { VIN(+) + Vnoise } - { VIN(-) + Vnoise } ] = AV x { VIN(+) - VIN(-) }
オペアンプでは電気的特性の一つとして同相入力信号除去比(CMRR)を定義しています。(表-1 データシート記載例)
CMRRは差動ゲインに対する同相ゲインの比率です。
理論的には差動アンプでは同相信号は全く増幅されないことになっていますが、実際は内部の素子バラツキなどの影響で出力端に微小な影響が生じます。このため同相の信号やノイズを除去する尺度としてCMRRを規格化しています。
同相信号が出力される要因は入力オフセット電圧による入力電圧の微小なずれです。(FAQ:オペアンプの入力オフセット電圧とは? を参照ください)
オフセット電圧はデータシート上で入力電圧=VDD/2で規定されています。しかしながらこの電圧は固定値ではなく、入力電圧の大きさに対し変動があります。
このことから図-3に示す回路で、以下の式で定義しています。
CMRR = 20 x log ( | ( VIN1 – VIN2) / ( VOUT1 – VOUT2 ) | x ( RF + RS ) / RS )
VIN = 0.0 Vの時の VIN = VIN1 また VOUT = VOUT1
VIN = 2.5 Vの時の VIN = VIN2 また VOUT = VOUT2 とします。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。