クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
図-1 に簡単なBRT動作回路図を示します。BRTのプルアップ抵抗としてRO、負荷のインピーダンスをZLとして記載しています。ここでは簡単のため、ZLを実数のみのインピーダンス(抵抗)として考えます。
ZLを接続したときに、 Qがオンしているときのコレクタ・エミッタ間電圧は次段の回路で必要な“L”電圧を満足する必要があります。
まずZLの無い回路を考えます。
ZLの無いとき、コレクタ電流 ICと内蔵トランジスタ Qのコレクタ・エミッタ間飽和電圧(VCE(sat))は
VCE(sat) ≒ RO * IC
次にZLを接続したときBRTのコレクタから見た合成インピーダンス Zは以下になります。
Z = RO // ZL = RO * ZL / ( RO + ZL )
この合成インピーダンスZによるコレクタ・エミッタ間電圧 VCEは下記になります。
VCE = Z * IC
このVCEが次段の回路の“L”電圧を満足していれば問題はありませんが、要求よりも高くなってしまったときはコレクタ電流を増やすために内蔵トランジスタのベース電流 Ibを増やす必要があります。
Ibを増やす方法としては、以下の方法があります。
1. 入力電圧VIを高くする
2. R1の抵抗値をより小さな抵抗値のBRTに変更する
3. R2の抵抗値をより大きな抵抗値のBRTに変更する