クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
抵抗内蔵型トランジスター (Bias Resistor Built-in Transistor :BRT、デジトラ、デジタルトランジスターとも呼ばれます) はスイッチで使用することを想定した素子で、バイポーラートランジスターのベース、ベース・エミッター間に抵抗 (R1とR2) を付加したトランジスターです。バイアス用抵抗を内蔵することにより、基板上の回路構成を簡素にすることが可能です。
通常のバイポーラートランジスターは、アンプやバッファ、またスイッチとして使用することができます。アンプやバッファは図-2の出力特性曲線の線形部分である活性領域で使用されます。これに対し、BRTが主に使用されるスイッチではこの曲線の両側(飽和領域と遮断領域)で動作させます。飽和領域はコレクター・エミッター間の電圧降下VCEが最小となり、最大の電流が流れます。遮断領域ではトランジスターはオフし、微小なコレクター・エミッター間遮断電流 ICEOのみが流れます。
BRTは内蔵のバイアス抵抗により、オン時は飽和領域、オフ時は遮断領域で動作します。
BRTは図-1に示す構成となっており、電流駆動であるバイポーラートランジスターを電圧で駆動するためにR1を入れています。R2はオフ時はプルダウンとして働きベース電圧をGNDレベルにしています。
R2が無い場合、オフ時に入力から入ってくるリーク電流やコレクター遮断電流ICBOにより、ベースに電荷が蓄積し誤動作することがあります。このようなリーク電流をGNDに流すことにより誤動作を防止します。