2-4. 供給する電源による位置づけ

これは、「供給する電源による位置づけ」を説明した図です。

モーターを供給する電源から見て分類した場合、ステッピングモーターの位置づけは下のようになります。

これらの分類は一例です。他にもモーターの構造や回転原理などによる分類方法があります。

第2章 ステッピングモーターの特徴と分類

2-1. オープンループ制御
2-2. 長所と短所
2-3. 出力パワーから見た位置づけ
2-5. ユニポーラータイプとバイポーラータイプ
2-6. 固定子による分類
2-7. 回転子による分類