クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
まずデータシート記載事項から以下にて熱抵抗 Rth(j-a) の値を算出します。(周囲温度 Taは 25℃ とします。)
Rth(j-a) = ( Tj(max) – 25 [℃] ) / PC
Tj(max) : 絶対最大定格の接合温度、PC : 絶対最大定格のコレクター損失
上述で求めた熱抵抗の値から、以下にて接合温度を求めます。
接合温度上昇分 ΔTj = 熱抵抗 Rth(j-a) × 半導体素子での損失 PLOSS
Tj = ΔTj + 25 [℃]
*放熱器を取り付けて使用するパッケージの場合、Rth(j-c)を用いることで、より正確な熱計算が可能になります。Rth(j-c)を用いて計算する場合も上述と同様の考え方で求められます。コレクター損失 PC @ Tc = 25 [℃]を使用してください。
バイポーラートランジスターとMOSFETの記号については以下をご参照ください。
以下資料に接合温度の計算に関する説明がございますので、参照ください。