※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ネクプロ
開催日:2026年7月14日(火)~2026年7月16日(木)
本セミナーでは、LDOレギュレーターをテーマに、電源ICの基本分類から、LDOの特徴や注目すべき電気的特性、失敗しないための選定ポイントまで、実務に直結する知識をコンパクトに解説します。
電源ICの基礎から知りたい方にも理解いただけるよう、電子機器の性能と安定性を支えるLDOの役割を丁寧にわかりやすくご説明します。
どちらもpn接合ダイオードで製造方法などは大きく変わりませんが、開発時の使用用途が異なります。整流ダイオードは順方向電流が0.5A以上のダイオードで直流から商用ACラインの整流向けの製品です。スイッチングダイオードは高周波アプリケーション(~1MHz)やダイオードロジック、微弱信号の検波、クリッピングなどに使用されることを意図しています。
このためジャンクション面積が小さく低容量で、電流定格は250mA以下の製品となっています。
参考としてそれぞれのデータシート記載の絶対最大定格(表-1:整流用ダイオード、表-2:スイッチングダイオード)を示します。
| Characteristics | Symbol | Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Repetitive peak reverse voltage | VRRM | 400 | V |
| Average forward current (Note 1) | IF(AV) | 0.4 | A |
| Non-repetitive peak forward surge current (Note 2) | IFSM | 8 | A |
| Forward pulse current (Note 3) | IFP | 14 | A |
| Junction temperature | Tj | 150 | °C |
| Storage temperature | Tstg | -55 to 150 | °C |
| Characteristic | Symbol | Rating | Unit |
|---|---|---|---|
| Maximum (peak) reverse voltage | VRM | 85 | V |
| Reverse voltage | VR | 80 | V |
| Maximum (peak) forward current | IFM | 300 (*) | mA |
| Average forward current | IO | 100 (*) | mA |
| Surge current (10ms) | IFSM | 2 (*) | A |
| Power dissipation | PD (Note 2, 4) | 200 | mW |
| PD (Note 3) | 150 | ||
| Junction temperature | Tj (Note 2) | 150 | °C |
| Tj (Note 3) | 125 | ||
| Storage temperature | Tstg (Note 2) | -55 to 150 | °C |
| Tstg (Note 3) | -55 to 125 |
製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。