クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
使用される金属により変わってきますが、定格のVFは0.4~0.7V程度とPN接合ダイオードより低VFの特性となっています。ただし、耐圧は20~150V程度とPN接合ダイオードと比較するとシリコンでは高い製品はありません。
最近では絶縁破壊強度の高いワイドバンドギャップ半導体(SiC)を半導体として使用し、耐圧が650Vの製品もあります。
図-1にpn接合ダイオードとショットキーバリアダイオード(SBD)のバイアスを印加しないときのバンド図を示します。順方向電圧VFはpn接合ダイオードのp型半導体とn型半導体のポテンシャルエネルギーの差、SBDの順方向電圧は、金属の仕事関数とシリコンなどの電子親和力の差(ショットキー障壁)によって決まります。このため、仕事関数とシリコンなどの電子親和力の差の小さな金属を選択することにより低VFの特性を実現できます。金属の違いによるVFの差のイメージを図-2に示します。
製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。