車載オーディオ用パワーアンプICの製品名称末尾の記号について教えてください。

製品名末尾のアルファベットは外囲器の情報を表しています。その後に括弧で付与される付加コードは、データシートに反映されない当社工場管理コードになります。付加コードの有無に関わらずデータシート上の差異はありません。

図-1 製品名称末尾の記号
図-1 製品名称末尾の記号
  • 製品情報
    TCBxxxまたはTB29xx:オーディオ用パワーアンプ/電源IC
  • 製品改訂情報及び外囲器情報
    A-C:改訂製品であることを示しています。
    H:HZIPタイプ外囲器製品であることを示しています。
    FN:SOPタイプ外囲器製品であることを示しています。
    Q:欧州RoHS指令(2011/65/EU)対応(リード部鉛フリー)であることを示しています。
    G:欧州RoHS指令(2011/65/EU)対応であることを示しています。
  • 付加コード
    Z:前工程拠点が株式会社ジャパンセミコンダクターの岩手事業所であることを示しています。
    O:前工程拠点が株式会社ジャパンセミコンダクターの大分事業所であることを示しています。
    CA:チップの銅配線工程を株式会社ジャパンセミコンダクターの岩手事業所に委託している製品であることを示しています。
    EL、EB:包装形態がエンボステーピングであることを示しています。

 

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

製品ページ

アプリケーション