高耐圧IPDのパッケージ表面に出ているE-Pad(金属フレーム)の電位はGNDですか?

当社の高耐圧IPDで使用しているパッケージ(HSSOP31、HDIP30)のパッケージ表面に出ているE-Pad(金属フレーム)の電位は、GNDです。

高耐圧IPDの回路、動作および使用方法については、「TPD4163_TPD4164 アプリケーションノート」、「HSSOP31パッケージアプリケーションノート-実装方法および放熱板取り付け方法」にも説明があります。あわせて、ご参照ください。

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

アプリケーションノート