高耐圧IPDはどのような制御ICと組み合わせて使用することができますか?

正弦波通電用の高耐圧IPDは当社のマイコンまたはモーター制御ICと組み合わせて使用することを推奨しています。正弦波PWM制御方式の弊社マイコンまたはモーター制御ICと組み合わせることによりモーターの低騒音・低振動を実現する正弦波駆動(180度通電)が可能です。詳細はアプリケーションノートを参照ください。

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

アプリケーションノート