絶対最大定格について(個別技術資料の見方)

絶対最大定格の表

以下はTCR2EF/EEシリーズをベースにしています。

絶対最大定格の用語解説

  1. 入力電圧 (VIN) :
     入力-GND間に印加出来る絶対最大電圧です。
  2. コントロール電圧 (VCT) :
     ICのON/OFFを制御する電圧の電圧範囲です。
  3. 出力電圧 (VOUT) :
     出力電圧の許容できる電圧範囲です。
  4. 出力電流 (IOUT) :
    ICに流すことが出来る最大出力電流 (負荷電流) です。
  5. 許容損失 (PD) :
    ICが許容出来る最大の消費電力値です。面実装部品は基板の材質やパッド面積によりこの値は変化します。 ロードロップアウト (LDO) レギュレーターの場合、消費電力 (PD) は以下式で表すことが出来ます。
    PD = VIN × IB +(VIN - VOUT)× IOUT
    VIN: 入力電圧, VOUT: 出力電圧, IB: バイアス電流, IOUT: 出力電流
  6. 動作温度 (Topr) :
    規定の条件下において、製品が動作可能な周囲温度範囲。
  7. 接合部温度 (Tj):
    ICが許容出来る最大接合部温度です。
  8. 保存温度 (Tstg):
    ICが許容出来る非動作時の保存温度(周囲温度)です。