クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社のLDOが過電流状態となったときには、フの字特性(フォールドバック:Foldback)で保護動作をします。
フの字特性とは、過電流保護時の出力電流 IOUT – 出力電圧 VOUT 特性がカタカナの”フ”の字に似ていることからそのように呼ばれています。
フの字特性は、負荷がショート状態となり、VOUT の低下とともにIOUT も低下させる保護方式で、VOUT = 0 Vとなると内部で決定される電流値で電流制限動作となります。
過電流状態が解除されると、VOUT は自動的に正常な電圧に復帰します。
なお、出力コンデンサーを含めて容量性負荷が出力端子に接続されているときには、フの字特性にしたがって電流制限が掛かりながら VOUT が上昇します。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。