クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
LDOの最大ジャンクション温度は、LDOの消費電力と熱抵抗から、(1)式と(2)式から算出することができます。
例えば、VIN=1.5V、VOUT=1V、IOUT=200mA、IB=20μA、PD=0.6W、Ta=60°CでLDOを使用したときの最大ジャンクション温度は、下記のようになります。
(1)式より、消費電力Pは、
*: 消費電流による損失は非常に小さいため、ここでは省略しています。
(2)式より、最大ジャンクション温度は、
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。