クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ロードスイッチICのCONTROL端子がオープンになったときに、内部回路が不定状態とならないように、CONTROL端子とGND端子間にはプルダウン抵抗が接続されています。
当社のロードスイッチICでは、コントロールプルダウン電流ICTの削減を目的に、抵抗の代わりに図1のようにMOSFETが接続されています。このMOSFETにより、CONTROL端子-GND端子間は図2のように、ほぼ一定電流でプルダウンされます。