クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
バイポーラートランジスターはジャンクションを2つ持つ3層構造の半導体デバイスです。その構造から、npnとpnpの2種類があり、npnは800 V、pnpは-600 Vまでの製品があります。また、派生として抵抗を内蔵した抵抗内蔵型トランジスター(BRT)があります。高周波のアンプ(LNA)や発振器に使用される高周波トランジスターも提供しております。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。