クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
バイポーラートランジスター(Bipolar Junction transistor;BJT)は 接合型トランジスター(pn接合によって構成されたトランジスター)とも呼ばれるトランジスターの一種です。電界効果トランジスター(ユニポーラートランジスター)と異なり、キャリアを2種類(正孔、電子)もつためバイポーラーと呼ばれています。
最初に発明されたトランジスターがバイポーラー型トランジスターであったため、単にトランジスターと言えば、バイポーラートランジスターを指すことがあります。
接合のタイプからnpnとpnpがあります。それぞれのタイプは上下対称のように見えます(例えばベースのP層を挟むコレクターとエミッターはN層で同じに見えます。)が、コレクターとエミッターの濃度は大きく異なり、エミッターの濃度が高くなっています。このため、エミッターとコレクターを反転して使用するとhFEなどが大きく低下し、トランジスターとして期待する動作を得ることができません。
バイポーラートランジスターはアクティブ領域では基本的にはベースに入力した電流のhFE倍のコレクター電流を流すデバイスです。このことからアクティブ領域を利用して増幅回路を構成したり、コレクター・エミッター間の抵抗値が低くなる飽和領域と電流を流さない遮断領域を利用してスイッチとして使用されます。
関連する情報が、「e-ラーニング/第3章トランジスター」にあります。
バイポーラートランジスターの動作に関しては、FAQ「npnトランジスター/pnpトランジスターの動作は?」を参照ください