クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
モーターのトルクは、磁石の磁界がコイルの磁界に対し位相が90度遅れている時に最大トルクが得られます。誘起電圧は磁石の磁界に対して90度位相が進み、モーター電流はコイルの磁界と同位相ということから、誘起電圧とモーター電流の位相が同じ場合に最大トルクが得られることができます。このとき、最も効率良く駆動することができます。
しかし、下図が示すように、誘起電圧と同じ位相で駆動電圧を印加すると、コイルの巻線のインダクタンス成分によりモーター電流の位相は遅れが生じます。そのためブレーキトルクが生じ、効率が低下します。
これを改善させるために、駆動電圧の位相を進めることでモーター電流の位相を進め、誘起電圧とモーター電流の位相を合わせることで、ブレーキトルクを排除する補正方法があります。これが進み角補正機能で、ブラシレスDCモーターの効率を向上させることができます。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。