クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ブラシレスモーターの動作不良や正弦波の波形歪みは、ホール入力にノイズが入ることで起こる可能性があります。
図-1のように、ICはホール入力のゼロクロスをベースでFG信号を作ります。
FG信号の半周期の時間を60°電気角の時間として、次の60°電気角期間の変調波形を生成します。
ホール信号にノイズがある場合、ゼロクロスの付近でチャタリングが発生する可能性はあります。ホール信号のチャタリングにより、FG信号もチャタリングします。
ICはFG信号のチャタリングによって、速い周波数の変調波形が出力してしまいます。
次のホールのゼロクロスが来るまでIC動作は速い変調波形が続きますため、モーター動作不良や電流波形歪が発生する原因になります。
ノイズキャンセルのためにホール入力にノイズフィルター追加などの対策をお願いします。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。