クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
※本機能はTwin Builder™上で動作するため、Twin Builder™の動作する環境が必要になります。
Step①. ステアリングの操舵シナリオを選択します。現在はシナリオAのみがプリセットされております。
Step②. “Edit”ボタンを押すとWAVE VIEWERが起動します。必要に応じて操舵シナリオの波形を編集します。
Step③. モーター制御方式を選択します。現在、2種類の制御方式がプリセットされております。
Step④. モーターの各種パラメーターを設定します。
J: 慣性モーメント ψ: 鎖交磁束
Ld: d軸インダクタンス p: 極数
Lq: q軸インダクタンス Rs: 巻線抵抗
Step⑤. プリント基板とヒートシンクの熱抵抗・熱容量を設定します。多段のRC回路を構成したい場合は、複数個の抵抗値・容量値をスペースで区切って入力します。
Step⑥. シミュレーション時間を設定します。
Step⑦. 3相インバーター回路に使用するパワー半導体 (MOSFET) を選択します。ダブルクリックすると、製品ページへ飛ぶことができます。
Step⑧. Run: シミュレーションを開始します。
Setup Only: 設定条件を保存します。シミュレーションは実行されません。
Option: 詳細設定画面が開きます。通常この設定は必要ありません。詳細は以下をご覧ください。
<詳細設定画面の説明>
Accu-ROM™ は以下4Stepでシミュレーションが実行されます。ここでは各Stepの詳細設定を行うことができます。
1. Check Simulation:
初期の動作確認のためのシミュレーションです。
2. Power Loss Control:
MOSFETを縮退するためのシミュレーションです。
3. PreSim Control:
メカプラントモデルを縮退するためのシミュレーションです。End Timeは主設定画面のOperating Timeが適用されます。
4. MainSim Control:
縮退されたMOSFETとメカプラントモデルを使用した本シミュレーションです。End Timeは主設定画面のOperating Timeが適用されます。
* Ansys®、及びその他すべてのANSYS, Inc.の製品名は、ANSYS, Inc.またはその子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
* Accu-ROM™ は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。