クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
FLASH書き込みツール(オンボード書き込みタイプ)
東芝製FLASHマイコンに対応した小型で安価なオンボードタイプの書き込みツールです。FLASHライター本体と書き込み制御ソフト「FLASHプログラマー」から構成されます。FLASHプログラマーと組み合わせることにより、内蔵FLASHメモリーへプログラムの書き込み/消去/ベリファイ等の操作が可能となります。
FLASHライター
仕様一覧
| 書き込み方式 |
オンボード/シリアル単体書き |
|---|---|
| ホストI/F | USB2.0 |
| 電源 | USBバスパワーより供給 ※ライター本体からターゲット基板への電源供給可 (最大200mA 3.3V/5.0V 選択可) |
| 外形寸法 | 約28.5mm ×77.0mm ×18.5mm |
| 重量 | 約30g |
対象デバイス
各デバイスのサポート情報については、「開発環境」でご確認ください。
用途
開発/量産でご使用できます。
特徴
製品パッケージ内容
お客様に準備していただく物
ターゲットシステムとの接続について
FLASHライター(BM1401W0A-G)を接続するターゲットシステムには、以下の信号配置表等をご参照の上、通信ケーブル接続用コネクター(Samtec社製FTSHシリーズ20芯コネクター)を配置/実装してください。
なお、通信ケーブル接続用コネクターは製品に付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
FTSH-110-01-[*]-[*][*]-[*][*]
品番の [*] 部分はコネクターのオプションを示します。ご購入の際は、ご使用状況に合わせてオプションをお選びください。製品の詳細についてはSamtec社のウェブサイトをご参照ください。
通信ケーブル接続用コネクター
| 品番 | 説明 |
|---|---|
| FTSH-110-01-L-DV-K | 逆挿し防止機構付き(推奨) |
通信ケーブル接続用コネクターの信号配置表
| コネクター端子No. | 信号名 |
|---|---|
| 1 | GND(VSS) |
| 3 | MODE |
| 5 | GND(VSS) |
| 7 | VDD |
| 9 | GND(VSS) |
| 11 | /RESET |
| 13 | GND(VSS) |
| 15 | TxD(OCDCK) |
| 17 | GND(VSS) |
| 19 | RxD(OCDIO) |
| コネクター端子No. |
信号名 |
|---|---|
| 2 | OPEN |
| 4 | GND(VSS) |
| 6 | GND(VSS) |
| 8 | VDD |
| 10 | GND(VSS) |
| 12 | GND(VSS) |
| 14 | GND(VSS) |
| 16 | GND(VSS) |
| 18 | GND(VSS) |
| 20 | GND(VSS) |
※ MCU端子No.、信号名および接続方法については、必ず対象MCUのデータシートも併せてご確認ください。
※ 通信ケーブル接続用コネクターとMCUの基板上配線は可能な限り短くしてください(最短配線推奨)。
※ FLASHライターと接続する信号(TxD,RxD,RESET)にターゲットシステム上で制御回路や他の部品が接続されている場合、FLASHライターの動作に影響を与える可能性がありますので、ジャンパー等で切り離してください。なお、15ピンはマイコンのTxD端子と、19ピンはマイコンのRxD端子にそれぞれ接続してください。
※ 3ピンの「MODE」信号は、TLCS-770シリーズ(TMP77FM70)への書込みを行う場合に、本製品のMODE端子とTMP77FM70のTEST6端子とを接続してください。
※ 電源投入時、デバイスの電源端子(VDD)が制御端子よりも先にVDDレベルへ立ち上がるような回路構成にしてください。
通信ケーブル接続用コネクターの配置に関する留意点
FLASHライターを接続した際に、ケーブルが引き出される方向とコネクター端子No.の位置関係は、以下の図の様になります。基板設計の際には、通信ケーブル接続時の他部品への干渉を考慮して設計してください。
コネクターの寸法については、Samtec社のウェブサイトをご参照ください。
動作電圧/クロック周波数について
USB接続についての注意事項
FLASHプログラマー
FLASHプログラマーは、ホストPC上で動作する書き込み制御ソフトです。FLASHライターと組み合わせて使用します。
仕様一覧
| 対応MCU | 下記シリーズのFLASHマイコン TLCS-870/C1シリーズ TLCS-870/Cシリーズ TLCS-870/Xシリーズ TLCS-900/L1シリーズ TLCS-900/H1シリーズ TLCS-900/Hシリーズ TX19Aシリーズ |
|---|---|
| 対応OS | Windows® 10 |
| デバイス ファンクション |
セーブ/プログラム/リード/イレーズ/ ブランクチェック /ベリファイ/コンペア/ Autoプログラミング |
(注1) Microsoft®および Windows®は、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
アクセサリー
通信ケーブル
通信ケーブルは、エミュレーターまたはFLASHライターとターゲットシステムを接続する際に使用します。通信ケーブルはあらかじめエミュレーターまたはFLASHライター本体に接続されています。
通信ケーブルはSamtec社の製品です。製品の詳細についてはSamtec社のウェブサイトをご参照ください。
なお、当社推奨品につきましては下記の各社からもお買い求めいただけます。
| 名称 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 通信ケーブル | FFSD-10-D-07.00-01-N | あらかじめエミュレーターまたはFLASHライター本体に 接続されています。 |
通信ケーブル接続用コネクター
通信ケーブル接続用コネクターは、FLASHライターとターゲットシステムを接続する際に使用します。表記の製品は一例です。このほかスルーホールタイプ等の実装方式や、接続に関する形状オプションがお選びいただけます。お使いの状態に合わせてお買い求めください。
通信ケーブル接続用コネクターはSamtec社の製品です。製品の詳細についてはSamtec社のウェブサイトをご参照ください。
なお、当社推奨品につきましては下記の各社からもお買い求めいただけます。
| 名称 | 品番 | 備考 |
|---|---|---|
| 通信ケーブル接続用 コネクター |
FTSH-110-01-L-DV-K | 表面実装タイプ 逆挿し防止機構付き (推奨) |
オプションツール / パーツ
サードパーティー各社から、プロジェクト開発を効率的に進めるためのさまざまなオプションツール、オプションパーツが販売されています。お客さまのご使用状況に合わせてお買い求めください。なお、これらの製品に関する製品の仕様ならびにご購入につきましては各サードパーティーにお問い合わせください。
テストクリップ通信ケーブル
| 通信ケーブル 信号名 | FLASHマイコン 信号名(注1) |
|---|---|
| GND | VSS |
| MODE | (注2) |
| VDD | VDD |
| RESET | /RESET |
| OCDCK | TxD |
| OCDIO | RxD |
(注1) FLASHマイコンのシリアル通信(TxD/RxD)端子や、VDD、VSS、/RESET端子の端子番号については、FLASHマイコンのデータシートを参照してください。
(注2) TLCS-770シリーズ(TMP77FM70)への書き込みを行なう場合に、本製品のMODE端子と TMP77FM70のTEST6端子を接続してください。
通信ケーブルのターゲットシステムに接続する部分がテストクリップになっています。ターゲットシステム上へ接続用コネクターを実装せずに、FLASHライターとターゲットシステムを接続することが可能です。
テストクリップ通信ケーブルはアドリンクス社の製品です。製品仕様はアドリンクス社のウェブサイトをご参照ください。
ソケットタイプ通信ケーブル
| 通信ケーブル 信号名 | FLASHマイコン 信号名(注1) |
|---|---|
| GND | VSS |
| MODE | (注2) |
| VDD | VDD |
| RESET | /RESET |
| OCDCK | TxD |
| OCDIO | RxD |
通信ケーブルのターゲットシステムに接続する部分がソケットになっています。ターゲットシステム上に接続用コネクターを実装せずに、FLASHライターとターゲットシステムを接続することが可能です。
ソケットタイプ通信ケーブルはアドリンクス社の製品です。製品の詳細についてはアドリンクス社のウェブサイトをご参照ください。
OTP書き込み用アダプター
OTPマイコンの端子を汎用EPROMの端子形状に変換するアダプターです。このOTP書き込み用アダプターを使用することにより、市販のEPROMライターで OTPマイコンにプログラムの書き込み/ベリファイが可能になります。このアダプターはOTPマイコンごとに用意されています。