マイコン機能用語

マイコン機能用語

servo
サーボ制御
モーターの位置決めを行うために必要なサーボ制御技術。 そのサーボ制御の原理について解説をしています。 また、サーボ制御に有効なプログラマブルサーボ/シーケンスコントローラー(PSC)を簡単に紹介します。
ベクトルエンジンとベクトル制御
ベクトルエンジンとベクトル制御
低消費、高効率でモーターを回すために、欠かすことのできないベクトル制御技術。そのベクトル制御において、ソフトウェアの負荷軽減を実現できるベクトルエンジン(VE)の解説を・・・
Flash ROM
Flash ROM
マイコンのプログラムを格納するメモリーにはいろいろな種類があります。今回の特集では、最近の主流となっているFlash ROMを取り上げ、仕組みを分かり易く説明しました。
ΔΣ型ADコンバーター
ΔΣ型ADコンバーター
近年、省エネが私たちの生活において重要な課題となっています。いくつかの先進国では、省エネのために、電力を適正に消費・供給するスマート・グリッド・システムを導入しようとしています。スマート・グリッド・システムでは、・・・
超音波モーター制御技術-MCUによる高分解能コントロール
超音波モーター制御技術-MCUによる高分解能コントロール
超音波モーターの動作原理をわかりやすく解説しています。また、超音波モーターを高分解能で制御する方法と、その用途に最適な東芝TX03シリーズのMCUをご紹介いたします。
USBインターフェース
USBインターフェース
USBメモリーで、おなじみのUSBインターフェースですが、どのようにデータが転送されるのかは、案外、知られていません。そこで、今回の特集ではUSB2.0の概略を取り上げ、USBの仕組みをわかりやすく解説しました。
シリアルインターフェース
シリアルインターフェース
マイクロコントローラーにはいろいろな種類のシリアルインターフェースが集積されています。当社はCPUとして高性能のARM Cortex™-M3コアを採用したTX03シリーズを展開していますが、そのシリーズの中で・・・
インバーター制御
インバーター制御
マイクロコントローラーを使って「インバーター制御」を行うことは、今や当然の技術のように考えられています。市場からの強い要望に答えるべく、当社は、インバーター制御に特化したマイクロコントローラー製品を開発・製造・販売し・・・

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ