クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ツェナーダイオードはpn接合ダイオードの一種です。ツェナーダイオードは通常のpn接合ダイオードとは逆方向の電圧を印加しブレークダウン領域(降伏領域)で使用します。
pn接合ダイオードの電圧ー電流特性を図-1に示します。このブレークダウン(降伏)はp型半導体とn型半導体の不純物濃度(ドーピング濃度)により以下の2種類の降伏が存在します。いずれの降伏も温度が一定であれば、決まった電圧で降伏現象が発生することから、定電圧ダイオードとも呼ばれます。
実際のツェナーダイオードでは厳密にこの2つの降伏がわかれるわけではなく、6 V程度を境にこれ以下ではツェナー降伏が支配的、これ以上ではアバランシェ降伏が支配的になります。
製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。