クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
ESD保護素子は図に示すように、ESDなどの異常入力によるエネルギーの多くを保護素子側に流し、保護対象を守る素子です。ただし、利用方法を誤ると十分に機能せず保護対象が劣化・破壊してしまうことがあります。
ESD保護素子が十分に機能しない一般的な原因として以下の2つが考えられます。
ESD保護ダイオードのクランプ電圧VCが高ければ高いほど、被保護対象に印加されるESDのエネルギーは高くなります。必要以上に高いクランプ電圧の製品を選択するべきではありません。また、同じクランプ電圧であればよりダイナミック抵抗の低い製品を選択することが保護性能を高めることになります。
(詳しくは、FAQ:“TVSダイオード(ESD保護ダイオード)の選択方法”を参照ください)
TVSダイオード(ESD保護ダイオード)の選択方法
最適なESD保護ダイオードを選択しても、レイアウトが適切でなければ保護性能を十分に生かしきることはできません。ESDは非常に短いパルス状の特性をしています。このため配線のインダクタンスなど影響を大きく受けます。ESD保護ダイオードは、コネクターなどの想定されるESD侵入口と保護対象の間に挿入されます。可能な限り侵入口の近くに配置する必要があります。保護する信号ラインだけでなく、グランド側のパターンも短く・太く、VIAホールなどを経由しないなどの注意が必要です。
(詳しくは、FAQ:“TVSダイオード(ESD保護ダイオード)基板設計の注意点”を参照ください)
TVSダイオード(ESD保護ダイオード)基板設計の注意点
TVSダイオード (ESD保護用ダイオード) の製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。