高耐圧IPDの用途は何ですか?

高耐圧IPDはブラシレスモーターを駆動するために使用されます。

図1 アプリケーションとモーター容量/電流の関係
図1 アプリケーションとモーター容量/電流の関係

ブラシレスモーターは、高効率・長寿命を実現でき、家電用途から産業用途まで幅広く使用されています。高耐圧IPDは、主に下記のようなアプリケーションでモーター駆動用途に使用されています。

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

アプリケーションノート