クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
一般的に出力同士の接続は、入力の状態によってショート状態になりますので使用できません。(図-1)もちろん、出力をVCCやGNDにも直接接続しないでください。
ただし、オープンドレイン出力や3ステート出力の製品を利用したワイヤードOR回路を構成する場合は、出力同士を接続することは可能です。
駆動能力を向上させるため、同一パッケージ内のゲートを図-2のように接続することはできますが、74AC、74LCX、74VCXシリーズなどの高駆動能力のICを使用することを推奨します。
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。