MOSFET 電気的特性(動的特性)について tr/ton/tf/toff

MOSFET 電気的特性(動的特性)について tr/ton/tf/toff

スイッチング特性

パワーMOSFET が多数キャリアデバイスであることによる顕著な特性は、バイポーラートランジスターに比べて、高速動作に優れており、高周波のスイッチング動作ができることです。 スイッチング時間測定回路と入出力波形を下図に示します。

  1. td (on): ターンオン遅延時間
    ゲート・ソース電圧が設定電圧の10%に達してから、ドレイン・ソース間電圧が設定電圧の90%まで下降するまでのゲート・ソース間電圧に対するドレイン・ソース間の遅延時間です。
  2. tr:上昇時間(立ち上がり時間)
    ドレイン・ソース間電圧が設定値の 90%から 10%まで下降する時間です。
  3. ton:ターンオン時間
    ターンオン時間で td (on)+ tr になります。
  4. td (off):ターンオフ遅延時間
    ターンオフ時にゲート・ソース間電圧が設定電圧の90%に達してから、ドレイン・ソース間電圧が設定電圧の10%まで上昇する時間です。
  5. tf:下降時間
    ドレイン・ソース間電圧が設定値の 10%から 90%まで上昇する時間です。
  6. toff:ターンオフ時間
    ターンオフ時間で td (off)+ tf になります。

データシート記載例

項目 記号 最小 標準 最大 単位
スイッチング時間(上昇時間) tr — 13 — ns
スイッチング時間(ターンオン時間) ton — 26 —
スイッチング時間(下降時間) tf — 14 —
スイッチング時間(ターンオフ時間) toff — 63 —