クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
バイポーラートランジスターのスイッチングスピードは図-1に示すように定義されています。
オフ⇒オンへの移行時にDelay time(td)とRise time (tr)、オン⇒オフへの移行時にStorage time (tstg)とFall time (tf)の時間が必要です。BRTでの測定例を表-1に示します。
測定は常温でVCC=5V、入力電圧を0Vと5Vで切り替えています。負荷抵抗は1kΩになります。
| Type | R1 | R2 | tr (ns) | tstg (μs) | tf (μs) |
|---|---|---|---|---|---|
| RN1401 | 4.7 | 4.7 | 38 | 1.89 | 0.11 |
| RN1402 | 10 | 10 | 60 | 2.25 | 0.13 |
| RN1403 | 22 | 22 | 118 | 2.41 | 0.21 |
BRTは主にスイッチとして使用され、オン時トランジスターは飽和状態になります。このため、オン⇒オフ時にベースに蓄積された少数キャリアを放出する時間 tstgがスイッチング時間全体を通して支配的な時間となります。
このtstgを短縮するためには、以下の2点を考慮する必要があります。
a)過剰キャリアを素早く放出する
ベースに蓄積された過剰キャリアは、前段の回路構成によって異なりますが、R2を通って放電されます (前段の出力が“L”が低インピーダンスの場合、R1も放出経路になります) 。従って、R2の小さい素子が適しています。
b)可能な限り過剰キャリアを蓄積を少なくする
BRTオン時の飽和を浅くするということになります。内部トランジスターのベースに入力される電流 Ibを低くする必要があります。
1) BRTの入力電流 IBを小さくする
2) 内蔵トランジスターのベース電流を小さくする (R2を流れる電流を大きくする)
この2点になります。従って抵抗R1が大きく、抵抗比 R1 / R2の大きな素子が適しています。ただし、このb)の対策は飽和が浅くなりVCE(sat)が大きくなる可能性がありますので注意が必要です。